プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[コンパイル・オプション]タブを選択します。
マクロ定義の設定は,[ソース]カテゴリの[マクロ定義]プロパティで行います。
[...]ボタンをクリックすると,テキスト編集 ダイアログがオープンします。
[テキスト]にマクロ定義を「マクロ名=文字列」の形式で1 行に1 つずつ入力します。
「=文字列」の部分は省略可能で,省略した場合,そのマクロ名が定義されたものと仮定します。
[OK]ボタンをクリックすると,入力したマクロ定義をサブプロパティとして表示します。
マクロ定義の変更は,[...]ボタン,またはサブプロパティのテキスト・ボックスへの直接入力により行うことができます。
[共通オプション]タブの[よく使うオプション(コンパイル)]カテゴリの[マクロ定義]プロパティでも,同様に設定することができます。  |