Everything
2.2.2 マップ情報を出力する

マップ情報(リンク結果の情報)は,マップ・ファイルに出力します。

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[リンク・オプション]タブ(アプリケーション・プロジェクトの場合),または[ライブラリ生成オプション]タブ(ライブラリ・プロジェクトの場合)を選択します。

マップ・ファイルを出力するには,[リスト]カテゴリの[Map File Generation]プロパティで[Generate Default Map File(-map)]を選択してください。

図 2.5

[Map File Generation]プロパティ

 

マップ・ファイルの出力先は,[出力フォルダ]プロパティで指定したフォルダです。

ファイル名は,リンカの出力ファイル名の拡張子を“.map”で置き換えた名前となります。