使用例
アナログスイッチを使用してオペアンプ出力を行う
[GUI設定例]
|
オペアンプ&アナログスイッチ |
||||
|
AMPANSW |
使用する | |||
|
OPAMP |
使用する | |||
|
オペアンプ動作の設定 |
使用する | |||
|
オペアンプ0を使用します |
使用する | |||
|
オペアンプ1を使用します |
使用する | |||
|
オペアンプ2を使用します |
使用する | |||
|
OPAMP0/OPAMP1基準電流回路の設定 |
停止 | |||
|
|
|
|
OPAMP0/OPAMP1動作モード設定 |
ロウパワー・モード |
|
|
|
|
OPAMP2動作モード設定 |
ロウパワー・モード |
|
|
|
|
ELCトリガ設定 |
オペアンプ ユニット0:オペアンプELCトリガ0 |
|
オペアンプ ユニット1:オペアンプELCトリガ1 | ||||
|
オペアンプ ユニット2:オペアンプELCトリガ2 | ||||
|
|
|
|
オペアンプ0 起動/停止トリガ制御設定 |
ソフトウエア・トリガ・モード |
|
|
|
ANSW |
|
使用する |
|
|
|
|
アナログスイッチ動作設定 |
使用する |
|
|
|
|
アナログマルチプレクサMUX00を有効にします |
使用する |
|
|
|
|
アナログマルチプレクサMUX01を有効にします |
使用する |
|
|
|
|
アナログマルチプレクサMUX02を有効にします |
使用する |
|
|
|
|
アナログマルチプレクサMUX03を有効にします |
使用する |
|
|
|
|
アナログマルチプレクサMUX10を有効にします |
使用しない |
|
|
|
|
アナログマルチプレクサMUX11を有効にします |
使用しない |
|
|
|
|
アナログマルチプレクサMUX12を有効にします |
使用しない |
|
|
|
|
アナログマルチプレクサMUX13を有効にします |
使用しない |
|
|
|
|
低抵抗スイッチ0を有効にします |
使用しない |
|
|
|
|
低抵抗スイッチ1を有効にします |
使用しない |
|
|
|
|
低抵抗スイッチ2を有効にします |
使用しない |
[API設定例]
r_cg_main.c
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Start charge pump 0 */
R_ANSW_ChargePump0_On();
/* Start the operational amplifier 0 */
R_OPAMP0_Start();
while (1U)
{
;
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}