A/D変換結果(16ビット:24ビット分解能の上位16ビット)を読み出します。
備考 本 API 関数によるA/D変換結果の読み出しは、ΔΣA/D変換終了割り込みINTDSADの発生からΔΣA/D変換結果レジスタnの最大保留時間内に行う必要があります。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
void R_DSADC_Channeln_Get_Result_16bit ( uint16_t * const buffer );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
|
I/O |
引数 |
説明 |
|
O |
Uint16_t * const buffer; |
読み出したA/D変換結果を格納する領域へのポインタ |
[戻り値]
なし