SCI受信を開始します。(スマート・カード・インタフェース・モード)
備考1. 本 API 関数では、 1 バイト単位のSCI受信を引数 rx_num で指定された回数だけ繰り返し行い、引数 rx_buf で指定されたバッファに格納します。
備考2. SCI受信を行う際には、本 API 関数の呼び出し以前に R_SCIn_Start を呼び出す必要があります。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
MD_STATUS R_SCIn_SmartCard_Receive ( uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
| 
       I/O  | 
    
       引数  | 
    
       説明  | 
| 
       O  | 
    
       uint8_t * const rx_buf;  | 
    
       受信したデータを格納するバッファへのポインタ  | 
| 
       I  | 
    
       uint16_t rx_num;  | 
    
       受信するデータの総数  | 
[戻り値]
| 
       マクロ  | 
    
       説明  | 
| 
       MD_OK  | 
    
       正常終了  | 
| 
       MD_ARGERROR  | 
    
       引数 rx_num の指定が不正  |