-   
 
   メイン・ウインドウ
  
    -   
  
 
 CubeSuite+を起動した際,最初にオープンするウインドウです。
 
 ビルドを行う際は,本ウインドウからユーザ・プログラムの実行制御,および各パネルのオープンを行います。
 
 なお,本
ウインドウは,次の方法でオープンすることができます。
 
 -	 Windowsの[スタート]→[すべてのプログラム]→[Renesas Electronics CubeSuite+]→[CubeSuite+]を選択
 
 なお,各メニューから引き出される項目は,ユーザ設定 ダイアログでカスタマイズすることができます。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 リアルタイムOSの各ツールを起動するためのカスケード・メニューを表示します。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 リアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
  
 なお,本メニューは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
  
 | 
  
 
 なお,ツールバー上のボタンは,ユーザ設定 ダイアログでカスタマイズすることができます。また,同ダイアログにより,新規にツールバーを作成することもできます。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 リアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
  
 なお,本ボタンは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
  
 | 
  
 
 表示内容の詳細については,各パネルの項を参照してください。
 
 備考	 出力 パネルについての詳細は,「CubeSuite+ RXビルド編」を参照してください。