13.4.8 割り込みハンドラ情報
 割り込みハンドラを登録するマスカブル割り込みの割り込み要因名,またはベクタ・テーブル・アドレスを指定します。
inhnoとして指定可能な値は,デバイス・ファイルで規定されている割り込み要因名,または0x0~0x7cに限られます。
inhnoとして指定可能な値は,デバイス・ファイルで規定されている割り込み要因名,または0x0~0x7cに限られます。
 割り込みハンドラの属性(記述言語,メモリ配置)を指定します。
なお,inhatrとして指定可能な値は“TA_HLNG,TA_ASMのいずれか,およびTA_NEAR,TA_FARのいずれか”に限られます。
なお,inhatrとして指定可能な値は“TA_HLNG,TA_ASMのいずれか,およびTA_NEAR,TA_FARのいずれか”に限られます。
#include <kernel.h> #include <kernel_id.h> void func_inthdr ( void ) { ............ ............ return; }  |