-   
 
   [RI850V4]タブ
  
    -   
  
 
 本タブでは,使用するRI850V4に対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示を行います。
 
 -	 
プロジェクト・ツリー パネル上において,リアルタイムOSノードを選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択,またはコンテキスト・メニュー→[プロパティ]を選択
 
 備考	 すでにプロパティ パネルがオープンしている場合,
プロジェクト・ツリー パネル上において,
リアルタイムOSノードを選択することで,選択した項目の詳細情報を表示します。
 
 RI850V4のバージョンに関する詳細情報の表示を行います。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 インストールしているRI850V4の最新バージョン
 
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 使用するRI850V4がインストールされているフォルダを絶対パスで表示します。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 使用するRI850V4がインストールされているフォルダ
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 プロジェクトで設定しているレジスタ・モードを表示します。
  
 ビルド・ツールのプロパティ パネル - [共通オプション]タブ - [レジスタ・モード] - [レジスタ・モード]で選択しているレジスタ・モードと同じ値が表示されます。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 [レジスタ・モード]で選択しているレジスタ・モード
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 |