浮動小数点演算命令の生成を制御します。
[指定形式]
-Xcpu=g3k オプションを指定している場合は,-Xfloat=soft とみなします。
それ以外の場合は,-Xfloat=fpu とみなします。
[詳細説明]
- | typeに指定可能なものを以下に示します。
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。 |
|
soft
|
浮動小数点演算に対して,ランタイム関数の呼び出し命令を生成します。
|
|
fpu
|
浮動小数点演算に対して,FPU(浮動小数点ユニット)の浮動小数点演算命令を生成します。
ただし-Xcpu=g3kh を指定した場合,倍精度演算に対してはランタイム関数の呼出し命令を生成します。
-Xcpu=g3kオプションと同時に指定した場合は無効となり,-Xfloat=softとみなします。
|
- | typeにsoftを指定した場合,-Xround=zero オプションは無効となり,常に-Xround=nearest が有効となります。 |
- | 本オプションの指定をソース・ファイルごとに変更した場合,例外ハンドラ内のレジスタ管理が正しく行われない場合があります。 |
[使用例]
- | 浮動小数点演算に対して,ランタイム関数の呼び出し命令を生成します。 |
>ccrh -Xfloat=soft -Xcommon=rh850 main.c
|