エンドレコードを指定します。
[指定形式]
エントリ・ポイント・アドレスに合わせてエンドレコードを出力します。
[詳細説明]
- | モトローラ・Sタイプ・ファイルのエンドレコードを指定します。 |
|
S7
|
S7レコード
|
|
S8
|
S8レコード
|
|
S9
|
S9レコード
|
- | 指定したアドレスフィールドより大きいエントリ・ポイント・アドレスの場合,エントリ・ポイント・アドレスに合わせてエンドレコードを選択します。 |
[使用例]
- | アドレス範囲に関係なく,32ビット・Sタイプ・エンド・レコードで出力します。 |
> rlink a.obj b.obj -end_record=S7 -form=stype -output=c.mot
|
[備考]
- | -form={stype} 指定がない時,本オプションはエラーを出力して終了します。 |