Everything

ispunct


区切り文字であるかを判定します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <ctype.h>

int ispunct(int c);

[戻り値]

cの値がそれぞれの記述に合致した場合(真)に0以外を返します。結果が偽であった場合は0を返します。

[詳細説明]

印字可能な区切り文字“isgraph (c) && ! isalnum (c)”であるかどうかを調べるマクロです。cがisasciiで真になるか,またはcがEOFの場合にのみ,定義されています。“#undef ispunct”を使ってマクロ定義を無効にし,マクロ定義の代わりにコンパイル済みサブルーチンが使用できます。