入力したCソース・ファイルに対してプリプロセス処理のみ実行します。
[指定形式]
 
プリプロセス処理以降も処理を継続します。
プリプロセス処理後Cソース・ファイルは出力しません。
[詳細説明]
| 
- | 入力したCソース・ファイルに対してプリプロセス処理のみ実行して,結果をファイルに出力します。 | 
| 
- | 出力ファイル名は,入力ファイル名の拡張子を“.i”に置き換えたものになります。 | 
| 
- | -oオプションと同時に指定することにより,出力ファイル名を指定することができます。 | 
| 
- | -preprocessオプションを指定することにより,出力ファイルの内容を制御することができます。 | 
[使用例]
| 
- | 入力したCソース・ファイルに対してプリプロセス処理のみ実行して,結果をファイルmain.iに出力します。 | 
| >ccrl -P -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c |