対象デバイス・ファイルをパス付きで指定します。
[指定形式]
 
-cpuオプションを指定している場合は,-cpuオプションによるコア種別の指定を有効にします。
-cpuオプションを指定していない場合は,エラーとなります。
[詳細説明]
-  | 対象デバイス・ファイルfileをパス付き(path)で指定します。  | 
 
-  | 指定したデバイス・ファイルから読み込んだ情報を使用して,その情報に対応したオブジェクト・ファイルを生成します。  | 
 
-  | 指定したデバイス・ファイルが見つからない場合は,エラーとなります。  | 
 
-  | -cpuオプションと同時に指定した際,本オプションで指定したデバイス・ファイル中のCPUコア種別と-cpuオプションで指定したCPUコアが異なる場合は,エラーとなります。  | 
 
[使用例]
-  | デバイス・ファイルDR5F100PJ.DVFを指定します。  | 
 
>asrl -dev=dr5f100pj.dvf main.asm 
 |