| 
 -secure_malloc【Professional版のみ】 
 | 
セキュリティ機能用malloc系ライブラリを生成します。
[指定形式]
 
通常のmalloc系ライブラリを生成します。
[詳細説明]
-  | セキュリティ機能用malloc系ライブラリを生成します。  | 
 
-  | セキュリティ機能用malloc系ライブラリを使用する場合,次の操作を行った場合に__heap_chk_fail関数を呼び出します。  | 
 
-  | calloc,malloc,reallocで割り付けた領域以外のポインタをfree,reallocに渡す。  | 
 
-  | freeで開放した後のポインタを再度free,reallocに渡す。  | 
 
-  | calloc,malloc,reallocで割り当てた領域の外側(前後各2バイト)に何らかの値を書き込んだ後,割り当てた領域を指すポインタをfree,reallocに渡す。  | 
 
-  | __heap_chk_fail関数はユーザが定義する必要があり,動的メモリ管理の異常時に実行する処理を記述します。  | 
 
-  | __heap_chk_fail関数を定義する際には,次の項目に注意してください。  | 
 
-  | __heap_chk_fail関数は,返却値および引数の型がvoid型のfar関数とします。  | 
 
void __far __heap_chk_fail(void);
-  | __heap_chk_fail関数は,static関数にしないでください。  | 
 
-  | __heap_chk_fail関数内で再帰的にヒープ・メモリ領域の破壊を検出しないでください。  | 
 
-  | セキュリティ機能用のcalloc,malloc,およびreallocは,領域外への書き込みを検出するために前後各2バイト余分に領域を割り当てます。このため,通常より多くヒープ・メモリ領域を消費します。  | 
 
[注意事項]
-  | ヒープ・メモリ領域のデフォルト・サイズは0x100バイトです。  | 
 
-  | ヒープ・メモリ領域を変更する場合は,配列_REL_sysheapを定義し,配列のサイズを変数_REL_sizeof_sysheapに設定してください。  | 
 
【ヒープ・メモリ領域設定例】 
#include <stddef.h> 
#define SIZEOF_HEAP  0x200 
int _REL_sysheap[SIZEOF_HEAP / sizeof(int)]; 
size_t _REL_sizeof_sysheap = SIZEOF_HEAP; 
 | 
 
備考  | 配列_REL_sysheapは,偶数番地に配置してください。  |