マクロの機能として定義される一連のステートメントの終了をアセンブラに指示します。
[指定形式]
| シンボル欄 | ニモニック欄 | オペランド欄 | コメント欄 | 
|   | .ENDM |   | [; コメント] | 
[機能]
| 
- | マクロの機能として定義される一連のステートメントの終了をアセンブラに指示します。 | 
[詳細説明]
| 
- | .ENDM疑似命令に対応する.MACRO疑似命令,.REPT疑似命令,および.IRP疑似命令が存在しない場合,エラーとなります。 | 
[使用例]
.MACRO - .ENDM
| ADMAC  .MACRO   PARA1, PARA2        MOV      A, #PARA1        ADD      A, #PARA2        .ENDM | 
 
.REPT - .ENDM
|       .REPT     3       INC       B       DEC       C       .ENDM | 
 
.IRP - .ENDM
|       .IRP      PAR 0x10, 0x20, 0x30       ADD       A, #PAR       MOV       [DE], A       .ENDM |