CC-RLで提供しているライブラリは,次のとおりです。
|
|
|
|
|
標準ライブラリ
【V1.03以降】
(calloc,free,malloc,reallocを除く)
|
rl78nm4s.lib
rl78nm4s99.lib 【V1.07以降】
|
拡張命令なし,演算器なしRL78-S1コア/RL78-S2コア用
|
|
rl78cm4s.lib
rl78cm4s99.lib 【V1.07以降】
|
乗除・積和演算器使用RL78-S2コア用
|
|
rl78em4s.lib
rl78em8s.lib
rl78em4s99.lib 【V1.07以降】
rl78em8s99.lib 【V1.07以降】
|
乗除算拡張命令使用RL78-S3コア用
|
|
【V1.03以降】
標準ライブラリ
(calloc,free,malloc,realloc)
|
malloc_n.lib
|
通常用malloc系ライブラリ
|
|
malloc_s.lib
|
セキュリティ機能用malloc系ライブラリ
【Professional版のみ】
|
|
ランタイム・ライブラリ
|
rl78nm4r.lib
|
拡張命令なし,演算器なしRL78-S1コア/RL78-S2コア用
|
|
rl78cm4r.lib
|
乗除・積和演算器使用RL78-S2コア用
|
|
rl78em4r.lib
rl78em8r.lib
|
乗除算拡張命令使用RL78-S3コア用
|
|
スタートアップ・ルーチン
|
cstart.asm
|
スタートアップ・ルーチン
|
変数ポインタを引数に持つ標準ライブラリ関数に対してfarポインタを渡したい場合は,関数名が“_COM_”から始まるfar変数ポインタ用の関数をユーザが呼ぶ必要があります。なお,-far_romオプション指定時は,ヘッダ・ファイルの関数マクロが有効になり,自動的にfar変数ポインタ用の関数が呼ばれます。