Everything
 

-g_line 【V3.02.00 以降】


<コンパイル・オプション / オブジェクトオプション>

[指定形式]

-g_line

[詳細説明]

-

-debugオプションと同時に指定した場合にのみ有効となります。

-

最適化を行なった場合に、デバッグ時により正確にソースレベルのステップ実行を行うことができるように、デバッグ情報を強化します。

-

デバッグ情報が増加し、ステップ実行が遅くなる場合があります。

[例]

ccrx a.c -isa=rxv3 -debug -g_line