Everything
 

-define


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 入力オプション>

[指定形式]

-define = <サブオプション>[,…]
          <サブオプション> : <シンボル名> = {<シンボル名> | <数値>}

 

[詳細説明]

-

未定義シンボルを外部定義シンボルまたは数値で強制定義します。

-

数値は16進数で指定します。先頭がA~Fの場合は先にシンボルを検索し、該当するシンボルがなければ数値として解釈します。先頭に0を付加した場合は常に数値と解釈します。シンボル名がC/C++変数名の場合、プログラム中での定義名先頭に_を付加します。C++関数名の場合は(main関数は除く)引数列を含めたプログラム中の定義名をダブルクォーテーションで囲んで指定します。ただし、引数がvoidの場合は、"関数名()"で指定します。

[例]

define=_sym1=data           ;_sym1を外部定義シンボルdataと同値として定義します。
define=_sym2=4000           ;_sym2を0x4000として定義します。

[備考]

-

form={object | relocate | library}指定時、本オプションは無効です。