<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>
[指定形式]
-jump_entries_for_pic = <セクション名>[,...] 
 | 
 
 
[詳細説明]
-  | 指定セクション内の外部定義シンボルへ分岐するジャンプテーブルのアセンブラソースを出力します。  | 
 
[例]
-  | セクションsct2,sct3 の外部定義シンボルへ分岐するジャンプテーブルをtest.jmp に出力します。  | 
 
jump_entries_for_pic=sct2,sct3 
output=test.abs 
 | 
 
;OPTIMIZING LINKAGE EDITOR GENERATED FILE 2009.07.19 
            .glb _func01 
            .glb _func02 
            .SECTION    P,CODE 
_func01: 
            MOV.L       #1000H,R14  
            JMP         R14 
_func02: 
            MOV.L       #2000H,R14  
            JMP         R14 
            .END 
 | 
 
[備考]
-  | form={object | relocate | library}またはstrip 指定時、本オプションは無効です。  | 
 
-  | 生成するジャンプテーブルは、Pセクションへ出力します。  | 
 
-  | セクション名に指定できるセクション種別は、プログラムセクションのみです。  |