Everything
 

-change_message


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / その他オプション>

[指定形式]

-change_message = <サブオプション>[,…]
                  <サブオプション> : <エラーレベル>[=<エラー番号>[-<エラー番号>][,…]] 
                  <エラーレベル>   : {Information | Warning | Error}

 

[詳細説明]

-

インフォメーション、ウォーニング、エラーレベルのメッセージレベルを変更します。

-

メッセージ出力時の実行継続/中断を変更できます。

-

エラー番号を指定すると、指定した番号のメッセージの種別を変更します。

-

また、ハイフン(-)を使用して、メッセージ番号の範囲を指定することもできます。

-

エラー番号には、コンポーネント番号(05)、発生フェーズ(6)に続けて出力される4 桁の数値(E0562310 の場合は2310)を指定します。

-

メッセージ番号の指定を省略した場合は、すべてのメッセージの種別を指定したものに変更します。

[例]

change_message=warning=2310

-

E0562310をウォーニングレベルに変更し、E0562310出力時も処理を継続します。

change_message=error

-

すべてのインフォメーション、ウォーニングメッセージをエラーレベルに変更します。

-

メッセージを一つでも出力すると、処理を中断します。