Everything
3.2.4 リンケージマップ情報

各セクションの先頭/最終アドレス、サイズ、種別をアドレス順に出力します。

リンケージマップ情報の出力例を示します。

*** Mapping List ***
(1)                                (2)        (3)         (4)    (5)     (6)
SECTION                            START      END         SIZE   ALIGN   ATTRIBUTE
P
                                  00001000  00001000         1   1       CODE
C
                                  00001004  00001007         4   4       ROMDATA
D_2
                                  00001008  000014dd       4d6   2       ROMDATA
B_2
                                  000014de  000050b3      3bd6   2       DATA

項番

説明

(1)

セクション名を表示します

(2)

先頭アドレスを表示します

**OVER**と表示された場合は、アドレスが32bitで表現できる範囲を超えたことを示しています

(3)

最終アドレスを表示します

**OVER**と表示された場合は、アドレスが32bitで表現できる範囲を超えたことを示しています

(4)

セクションサイズを表示します

(5)

セクションのアライメント数を表示します

(6)

再配置属性を表示します

注

リンク後にアドレスが確定したコードセクションのアライメント数は、big-endianを選択した場合、コンパイルおよびアセンブル時のアライメント数に関わらず4の倍数で表示されます。