RI600V4のタイマ・キュー情報(オブジェクト・タイプ,オブジェクト数など)を表示します。
 
 -  [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
 
 -  [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
 
 RI600V4のタイマ・キュー情報(オブジェクト・タイプ,オブジェクト数など)を表示します。
 
 なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 タイマ・キューの現在状態を示すアイコン,およびオブジェクトの種別を以下の形式で表示します。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 キューイングされているオブジェクト(タスク,周期ハンドラ,またはアラーム・ハンドラ)の総数を表示します。
  
 | 
  
 
 タイマ・キューにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
 
 なお,待ちタスク情報についての詳細は,
[タスク]タブを参照してください。
 
 図A―30  [タイマ・キュー]タブ(待ちタスク情報)
 
 タイマ・キューに周期ハンドラがキューイングされている場合に限り,周期ハンドラ情報(周期ハンドラ名,IDなど)を表示します。
 
 図A―31  [タイマ・キュー]タブ(周期ハンドラ情報)
 
 タイマ・キューにアラーム・ハンドラがキューイングされている場合に限り,アラーム・ハンドラ情報(アラーム・ハンドラ名,IDなど)を表示します。
 
 図A―32  [タイマ・キュー]タブ(アラーム・ハンドラ情報)
 
 マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。
  
 |