Everything
2.14.7 トレース・メモリをクリアする

収集したトレース・データの内容をクリアするには,ツールバーの ボタンをクリックします。

ただし,トレーサが動作中は無効となります。

備考

プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[トレース]カテゴリ内の[実行前にトレース・メモリをクリアする]プロパティにおいて,[はい]を選択している場合は,プログラムの実行ごとにトレース・メモリがクリアされます。