2.14.1.2  
【IE850A】/【E1】/【E20】/【E2】の場合
 
IE850Aの外部トレースの設定は,プロパティ パネルの[接続用設定]タブ上の[トレース]カテゴリ内で行います。
| 
注意 1. | 外部トレースの設定がマイクロコントローラ,およびエミュレータと異なる場合,外部トレースは使用できません。 | 
| 
注意 2. | デバッグ・ツールと接続後,このカテゴリ内のプロパティは変更不可状態となります。 | 
外部トレースを使用するか否かを選択します。
外部トレースのレーン数を選択します。
外部トレースの転送速度を選択します。
[自動選択]を選択した場合は,マイクロコントローラ固有の最速値を使用します。
 
トレース動作の設定は,プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[トレース]カテゴリ内で行います。
| 
注意 1. | 接続したマイクロコントローラがトレース機能を搭載していない場合,デバッグ・ツールと接続後,このカテゴリ内のプロパティは変更不可状態となります(トレース機能を使用することはできません)。 | 
| 
注意 2. | プログラム実行中は,このカテゴリ内のプロパティを変更することはできません。 | 
| 
図 2.63 | [トレース]カテゴリ【E1】【E20】 | 
トレースを取得する対象を次のドロップダウン・リストにより選択します。
このプロパティの選択肢は,プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[マルチコア]カテゴリ内の[デバッグ・モード]プロパティで選択されているモードによって変化します。
| 
デバッグ対象コアのみ | 
現在デバッグ対象に選択しているPEのみを対象にトレース・データを収集します(デフォルト)。 
トレース・データ収集後,PEを切り替えてもトレース パネルの表示内容は変わりません。 | 
| 
全てのコア | 
全PEを対象にトレース・データを収集します。 
トレース・データ収集後,PEを切り替えることにより,対応するトレース・データの内容をトレース パネルに表示します。 | 
| 
コア名称 | 
選択したコア名称のトレース・データを収集します。 | 
 
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラがマルチコアの場合のみ表示します。
このプロパティは,すべてのコアが停止状態の場合のみ変更可能です。
| 
注意 | このプロパティは,すべてのコアが停止状態の場合のみ変更可能です。このプロパティの設定は,ユーザ・プログラム実行開始前に反映されます。
 | 
SPIDフィルタを使用した場合,[SPIDフィルタ]プロパティで指定したSPIDに属するトレース情報のみを収集します。SPIDフィルタの設定はSPIDフィルタの選択 ダイアログで行います。
収集するトレース・データの種類を次のプロパティにより選択します。
| 
分岐を取得する | 
プログラム実行中に発生した分岐処理の分岐元/分岐先の命令のPC値をトレース・データとして収集します。 | 
| 
データ・アクセスを取得する | 
プログラム実行中に成立したアクセス系イベントのデータ情報をトレース・データとして収集します。 | 
| 
データ・アクセスの実行アドレスを取得する | 
プログラム実行中に成立したアクセス系イベントの命令のPC値をトレース・データとして収集します。 | 
| 
ローカル変数へのアクセスを取得する | 
プログラム実行中に成立したローカル変数へのアクセス系イベントのデータ情報をトレース・データとして収集します。 | 
| 
CPU動作モード遷移情報を取得する | 
プログラム実行中に発生したCPU動作モード遷移をトレース・データとして収集します。収集した場合,各トレース・データについてCPU動作モードが表示されます。 | 
| 
ソフトウェア・トレースを取得する | 
プログラム実行中に発生した埋め込み用のトレース出力命令の情報をトレース・データとして収集します。 | 
| 
DBCPを取得する | 
プログラム実行中に発生したDBCPの情報をトレース・データとして収集します。 | 
| 
DBTAGを取得する | 
プログラム実行中に発生したDBTAGの情報をトレース・データとして収集します。 | 
| 
DBTAG取得時に実行アドレスを出力する | 
プログラム実行中に発生したDBTAGの情報を収集する際に,DBTAGの実行アドレスも収集します。 | 
| 
DBPUSHを取得する | 
プログラム実行中に発生したDBPUSHの情報をトレース・データとして収集します。 | 
| 
DBPUSH取得時に実行アドレスを出力する | 
プログラム実行中に発生したDBPUSHの情報を収集する際に,DBPUSHの実行アドレスも収集します。 | 
| 
GTMのトレースを取得する | 
GTMのトレースを収集します。 | 
| 
MCSの分岐を取得する | 
GTM実行中に発生した分岐処理の分岐元/分岐先の命令のPC値をトレース・データとして収集します。 | 
| 
MCSのデータ・アクセスを取得する | 
GTM実行中に発生したアクセス系イベントのデータ情報をトレース・データとして収集します。 | 
| 
注意 | これらのプロパティを変更すると,トレース・メモリがクリアされます。 | 
トレース機能を使用する際の優先度を次のドロップダウン・リストにより選択します。
| 
スピード優先 | 
リアルタイム性を優先してトレースを行います(デフォルト)。 | 
| 
データ優先 | 
データの取りこぼしが発生しないように,CPUの実行パイプラインを一時的に停止してトレースを行います。 | 
| 
注意 1. | このプロパティを変更すると,トレース・メモリがクリアされます。 | 
| 
注意 2. | [データ優先]を選択した場合,トレースを停止する機能([トレース・メモリを使い切った後の動作]プロパティの[トレースを停止する])は使用できません。 | 
トレース機能を開始する前に,トレース・メモリを一度クリア(初期化)するか否かを選択します。
クリアする場合は[はい]を選択してください(デフォルト)。
| 
備考 | トレース パネルのツールバーの ボタンをクリックすることにより,トレース・メモリを強制的にクリアすることができます。 | 
収集したトレース・データでトレース・メモリがいっぱいになった際の動作を,次のドロップダウン・リストにより選択します。
| 
トレース・メモリを上書きし実行を続ける | 
トレース・メモリがいっぱいになると,古いトレース・データに上書きを続けます(デフォルト)。 
[実行前にトレース・メモリをクリアする]プロパティで[はい]を選択している場合は,再実行時,トレース・データをクリアしたのち,トレース・データの書き込みを行います。 | 
| 
トレースを停止する | 
トレース・メモリがいっぱいになると,トレース・データの書き込みを停止します(プログラムの実行は停止しません)。 | 
| 
停止する | 
トレース・メモリがいっぱいになると,トレース・データの書き込みを停止すると同時にプログラムの実行を停止します。 | 
| 
注意 | このプロパティを変更すると,トレース・メモリがクリアされます。 | 
トレース・データの取得範囲を次のドロップダウン・リストにより選択します。
ただし,このプロパティは,デバッグ・ツールと接続時のみ変更することができます。
| 
区間をトレース | 
トレース開始イベントとトレース終了イベントで設定した区間の実行履歴をトレース・データとして収集します(デフォルト)。 | 
| 
範囲外をトレース | 
トレース開始イベントとトレース終了イベントで設定した範囲外の実行履歴をトレース・データとして収集します。 | 
| 
注意 | このプロパティの設定を変更した場合,現在設定しているトレース開始イベント/トレース終了イベントはすべて無効となります。 | 
| 
備考 | [範囲外をトレース]を選択した場合では,次のように,トレース開始イベント/トレース終了イベントで設定するアドレスを下限/上限とし,トレース・データの取得範囲が決定されます。 | 
| 
注意 1. | 範囲外トレース・イベントでは,開始(下限)と終了(上限)の2点を設定しないとトレースできません。 | 
| 
注意 2. | 範囲外トレース・イベントは1区間しか設定できません。 | 
| 
(8) | [トレース・メモリ・サイズ[フレーム]]【IE850A】 | 
トレース・メモリのサイズ(トレース・フレーム数)を選択します。
なお,トレース・フレームはトレース・データの一単位を表し,フェッチ/ライト/リードなどで,それぞれ1つのトレース・フレームを使用します(デフォルト:[8K])。
| 
注意 | このプロパティを変更すると,トレース・メモリがクリアされます。 | 
 
ソフトウェア・トレースのLPD出力に関する設定は,プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[トレース]カテゴリ内で行います。
| 
注意 1. | 接続したマイクロコントローラがLPD出力機能を搭載していない場合,デバッグ・ツールと接続後,このカテゴリ内のプロパティは変更不可状態となります(ソフトウェア・トレースのLPD出力機能を使用することはできません)。 | 
| 
注意 2. | プログラム実行中は,このカテゴリ内のプロパティを変更することはできません。 | 
| 
図 2.64 | [ソフトウェア・トレースのLPD出力]カテゴリ【E2】 | 
ソフトウェア・トレースをLPD出力するか否かを選択します。
このプロパティで[いいえ]を選択してE2と接続した場合,接続中にこのプロパティを変更することはできません。
ソフトウェア・トレースをLPD出力する対象を次のドロップダウン・リストにより選択します。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラがマルチコアの場合のみ表示します。
E2と接続中にこのプロパティを変更することはできません。
| 
コア名称 | 
選択したコア名称のソフトウェア・トレース・データをLPD出力します。 | 
LPD出力するソフトウェア・トレース・データの種類を次のプロパティにより選択します。
| 
DBCPを出力する | 
プログラム実行中に発生したDBCPの情報をトレース・データとしてLPD出力します。 | 
| 
DBTAGを出力する | 
プログラム実行中に発生したDBTAGの情報をトレース・データとしてLPD出力します。 | 
| 
DBTAGの実行アドレスを出力する | 
プログラム実行中に発生したDBTAGの情報をLPD出力する際に,DBTAGの実行アドレスも出力します。 | 
| 
DBPUSHを出力する | 
プログラム実行中に発生したDBPUSHの情報をトレース・データとしてLPD出力します。 | 
| 
DBPUSHの実行アドレスを出力する | 
プログラム実行中に発生したDBPUSHの情報をLPD出力する際に,DBPUSHの実行アドレスも出力します。 | 
ソフトウェア・トレースのLPD出力機能を使用する際の優先度を次のドロップダウン・リストにより選択します。
| 
スピード優先 | 
リアルタイム性を優先してLPD出力を行います(デフォルト)。 | 
| 
データ優先 | 
データの取りこぼしが発生しないように,CPUの実行パイプラインを一時的に停止してLPD出力を行います。 | 
出力したソフトウェア・トレース・データで記録メモリが満たされた際の動作を,次のドロップダウン・リストにより選択します。
| 
記録メモリを上書きして実行を続ける | 
記録メモリを使い切ると,古いソフトウェア・トレース・データに上書きを続けます。 | 
| 
記録を停止する | 
記録メモリを使い切ると,ソフトウェア・トレース・データの出力を停止します(プログラムの実行は停止しません)。 | 
| 
プログラムを停止する | 
記録メモリを使い切ると,ソフトウェア・トレース・データの出力を中止すると同時にプログラムの実行を停止します。 |