Everything
2.12.7 トレース・メモリをクリアする

収集したトレース・データの内容をクリアするには,ツールバーの ボタンをクリックします。

ただし,トレーサが動作中は無効となります。

備考 1.

【IECUBE】【シミュレータ】
プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[トレース]カテゴリ内の[実行前にトレース・メモリをクリアする]プロパティにおいて,[はい]を選択している場合は,プログラムの実行ごとにトレース・メモリがクリアされます。

備考 2.

【E1】【E20】【EZ Emulator】【COM Port】
プログラムの実行ごとにトレース・メモリがクリアされます(固定)。