以下の表に,正規表現で使用できるエスケープ文字とシーケンスを示します。
| 
 | 
 | 
| 
 
(通常の文字) 
 | 
 
. $ ^ { [ ( | ) * + ? \以外の文字は,文字自体に一致します。 
 | 
| 
 
\a 
 | 
 
ベル(アラート)の\u0007と一致します。 
 | 
| 
 
\t 
 | 
 
タブの\u0009と一致します。 
 | 
| 
 
\r 
 | 
 
キャリッジ・リターンの\u000Dと一致します。 
 | 
| 
 
\v 
 | 
 
垂直タブの\u000Bと一致します。 
 | 
| 
 
\f 
 | 
 
フォーム・フィードの\u000Cと一致します。 
 | 
| 
 
\n 
 | 
 
改行文字の\u000Aと一致します。 
 | 
| 
 
\e 
 | 
 
エスケープ文字の\u001Bと一致します。 
 | 
| 
 
\040 
 | 
 
3桁までの8進数で表されるASCII文字と一致します。文字\040は,空白を表します。 
 | 
| 
 
\x20 
 | 
 
2桁までの16進数で表されるASCII文字と一致します。 
 | 
| 
 
\u0020 
 | 
 
4桁までの16進数で表されるUnicode文字と一致します。 
 | 
| 
 
\ 
 | 
 
エスケープ文字として認識されない文字が後ろに付いている場合は,その文字と一致します。たとえば,\*は\x2Aと同じです。 
 |