量指定子は,オプションの量データを正規表現に追加します。量指定子は,その直前の文字,グループ,または文字クラスに適用されます。
以下の表に,一致する量に影響するメタ文字を示します。
|
|
|
|
*
|
0回以上の一致を指定します(\w*,(abc)*など)。{0,}と等価です。
|
|
+
|
1回以上の一致を指定します(\w+,(abc)+など)。{1,}と等価です。
|
|
?
|
0回または1回の一致を指定します(\w?,(abc)?など)。{0,1}と等価です。
|
|
{n}
|
ちょうどn回の一致を指定します((pizza){2}など)。
|
|
{n,}
|
n回以上の一致を指定します((abc){2,}など)。
|
|
{n,m}
|
n回以上m回以下の一致を指定します。
|