コンテキスト・メニューの[移動...]を選択することでオープンする指定行へのジャンプ ダイアログにより,指定した行へ移動することができます。
指定した行へ移動する場合は,このダイアログにおいて次の手順で操作を行ってください。
 
キャレットを移動したい行番号(10 進数)/シンボル名注1/アドレス値注2を直接入力により指定します。
なお,“(有効な行の範囲)”には,現在のファイルの有効な行番号の範囲が表示されます。
デフォルトでは,エディタ パネル上の現在のキャレット位置の行番号が表示されます。
| 使用するビルド・ツールのプロパティ パネルにおいて,[クロス・リファレンス情報を出力する]プロパティを[はい(-Xcref)]【CC-RH】【CC-RX】/[はい(-cref)]【CC-RL】に指定したのち,ビルドの実行を完了させてください。 |