ロケーションを表示します。
[指定形式]
debugger.Whereami(address)
|
[引数]
|
|
|
|
address
|
ロケーション表示するアドレスを指定します。
|
[戻り値]
ロケーションの文字列
[詳細説明]
- | addressで指定したアドレスに対するロケーションを表示します。 |
ただし,アドレスに対する関数,または行番号が見つからない場合は,以下の形式でロケーションを表示します。
シンボルが見つからない場合は,以下の形式でロケーションを表示します。
- | addressを省略した場合,pc値のロケーションを表示します。 |
[使用例]
>>>debugger.Whereami()
foo.c#func at foo.c#100
>>>debugger.Whereami(0x100)
foo.c#main at foo.c#20
>>>
|