Everything

debugger.Download.Binary


バイナリ・ファイルをダウンロードします。

[指定形式]

debugger.Download.Binary(fileName, address, append = False, flashErase = False)

[引数]

引数

説明

fileName

ダウンロード・ファイルを指定します。

address

ダウンロード開始アドレスを指定します。

append

追加ダウンロードするかどうかを指定します。

True :追加ダウンロードします。

False :上書きダウンロードします(デフォルト)。

flashErase

ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化するかどうかを指定します。

True :ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化します。

False :ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化しません(デフォルト)。

注意

fileName,addressのみを指定することはできません。
fileNameとaddressの両方を指定する場合は,appendも指定するか,appendとflashEraseの両方を指定してください。

[戻り値]

ダウンロードに成功した場合 : True

ダウンロードに失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

バイナリ形式のデータをダウンロードします。

[使用例]

>>>debugger.Download.Binary("C:/test/testModule.bin",  0x1000, False)
True
>>>debugger.Download.Binary("C:/test/testModule2.bin", 0x2000, True)
False
>>>