|
debugger.XTrace.Addup
debugger.XTrace.Complement
debugger.XTrace.Mode
|
トレース・オプションを設定/参照します。【IECUBE】【IECUBE2】【シミュレータ】
[指定形式]
debugger.XTrace.Addup = addup【シミュレータ】
debugger.XTrace.Complement = complement【IECUBE【V850】】【IECUBE2【V850】】
debugger.XTrace.Mode = traceMode【シミュレータ】【IECUBE】【IECUBE2】
|
[設定]
|
|
|
|
addup
|
タイム・タグを積算するかどうかを設定します。
True :タイム・タグを積算します。
False :タイム・タグを積算しません。
|
|
complement
|
トレースを補完するかどうかを設定します。
True :トレースを補完します。
False :トレースを補完しません。
|
|
traceMode
|
トレース制御モードを設定します。
指定可能なトレース制御モードを以下に示します。
|
|
|
|
|
TraceMode.FullBreak
|
トレース・メモリを使い切ったら,プログラムの実行とトレース・データの書き込みを停止します。
|
|
TraceMode.FullStop
|
トレース・メモリを使い切ったら,トレース・データの書き込みを停止します。
|
|
TraceMode.NonStop
|
トレース・メモリを使い切っても,トレース・データの上書きを続けます。
|
[参照]
設定されている値
注意 | PM+のワークスペースをCS+のプロジェクトに変換した場合,メイン・プロジェクトにはデバッグ・ツールがありません。そのため,メイン・プロジェクトがアクティブ・プロジェクトである場合は,“None”を返します。 |
[詳細説明]
[使用例]
>>>print debugger.XTrace.Addup
False
>>>debugger.XTrace.Addup = True
>>>print debugger.XTrace.Addup
True
>>>
|