パフォーマンス解析方法

それでは実際にパフォーマンス解析を体験します。
ここでは,func1aのパフォーマンスを解析する方法を説明します。
|
func1aの開始行にタイマ開始点を設定し, 終了行にタイマ開始点を設定してください。 |


|
上図のようにタイマ開始/終了点が設定されます。 |
タイマの設定が完了しましたので,プログラムを実行してパフォーマンス解析を行ってみます。
|
プログラムを実行して,任意にブレークしてください。 その後イベント・パネルのタイマ計測を表示してください。 |


|
上図のようにイベント・パネルに タイマ計測の結果が表示されます。 |