サンプル・プロジェクトの読み込み

今回使用するサンプル・プロジェクトを開きます。
|
「サンプル・プロジェクトを読み込む」欄の「RL78」タブから Analysis_Tutorialの記述が含まれるファイルを選択し, [GO]ボタンをクリックしてください。 |


|
[GO]ボタンを押した後,任意のフォルダを選択すると, そのフォルダにサンプル・プロジェクトが作成されます。 |
補足:解析機能を体験するためのサンプル・プロジェクトは,RX/RL78/78K0/78K0R/V850/RH850用をそれぞれ用意しています。チュートリアルでは,CS+ for CA,CX 用RL78サンプル・プロジェクトを使用して説明しています。
78K0:78K0_KC2-L_Tutorial_Analysis
78K0R:78K0R_KG3_Tutorial_Analysis
RL78:RL78_G13_Tutorial_Analysis_CA
RX:RX610_Tutorial_Analysis
V850:V850ES_JG3-L_Tutorial_Analysis
RH850:RH850_F1L_Tutorial_Analysis ※注
※注 本チュートリアルでは、下記の解析のみを説明しています。
・実行性能
・パフォーマンス
・カバレッジ