Everything
 

使用許諾 ダイアログ


選択したアップデートの使用許諾を表示するダイアログです。

図 A.9

使用許諾 ダイアログ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

ダウンロードとインストール ページで,インストール ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

[使用許諾一覧]エリア

アップデートの選択 ページで選択したアップデートで,インストール前に同意する必要がある使用許諾の文書番号と対象ツール名を一覧表示します。

(2)

[使用許諾本文]エリア

[使用許諾一覧]エリアで選択されている対象ツール名に対応する使用許諾の本文を表示します。

[機能ボタン]

ラジオ・ボタン

機能

同意する

[使用許諾一覧]エリアに表示されている使用許諾に同意し,インストール ボタンを有効にします。

同意しない

インストール ボタンが無効になります。

ボタン

機能

インストール

使用許諾に同意し,インストールを開始します。

キャンセル

アップデートを中止します。