Everything
2.1 手動アップデートを行う

手動でアップデートを行う方法について説明します。

(1)

アップデート・マネージャを起動します。

Windowsの[スタート]メニューから[すべてのプログラム]→[Renesas Electronics CS+]→[アップデート・マネージャ]を選択,またはCS+の[ヘルプ]メニューから[アップデートの確認...]を選択すると,CS+ アップデート・マネージャ ウインドウが表示されます。

図 2.1

CS+ アップデート・マネージャ ウインドウ

備考 1.

Windows 8.1の場合は,スタート画面の[アップデート・マネージャ]をクリックしてください。

備考 2.

アップデート情報の取得中は,次のイメージを表示します。

図 2.2

アップデート情報の取得中のイメージ

(2)

アップデート項目を選択します。

アップデートの選択 ページに適用可能なアップデート項目の一覧が表示されます。

図 2.3

アップデートの選択 ページ

 

アップデート対象選択エリアにおいて,アップデート対象をチェックし,[ダウンロードとインストール]または[ダウンロードのみ]をクリックしてください。

-

[ダウンロードとインストール]をクリックした場合 : (3)

-

[ダウンロードのみ]をクリックした場合 : (5)

備考 1.

メニュー・エリアで,マイクロコントローラを選択すると,選択されたマイクロコントローラに限定されたアップデート項目のみが表示されます。
CS+の[ヘルプ]メニューから[アップデートの確認...]を選択してCS+ アップデート・マネージャ ウインドウを起動した場合は,CS+で開いているプロジェクトのマイクロコントローラに対応したアップデート項目のみが表示されます。

備考 2.

アップデート対象選択エリアにおいて,[すべて選択]をクリックすると,すべてのアップデート対象がチェックされます。

備考 3.

アップデート情報の取得に失敗した場合は,エラー ページが表示されます。

(3)

ダウンロードとインストールを行います。

ダウンロードとインストール ページにアップデートの選択 ページで選択したアップデート項目が表示されます。

備考

アップデートの選択 ページで選択されたアップデート対象と同時にインストールする必要のあるアップデートがある場合は,メッセージ ダイアログが表示されます。
メッセージ ダイアログで[はい]ボタンをクリックすると,それらもアップデート対象となります。

図 2.4

ダウンロードとインストール ページ

 

表示内容を確認し,[インストール]ボタンをクリックしてください。なお,インストールを行うには管理者権限が必要です。

(4)

ダウンロード,およびインストールの進行状況を確認します。

ダウンロードを行った後,インストールを行い,アップデート実行中 ダイアログにプログレスバーによる進行状況表示が行われます。

各ツールのダウンロード,およびインストール状況は,[アップデートの状態]エリアに表示されます。

図 2.5

アップデート実行中 ダイアログ(ダウンロード中)

図 2.6

アップデート実行中 ダイアログ(インストール中)

注意

エミュレータ用USBドライバ一式のインストールを行った場合,確認のダイアログが表示される場合があります。

 

(7)へ進みます。

(5)

ダウンロードのみを行います。

ダウンロードのみ ページにアップデートの選択 ページで選択したアップデート項目が表示されます。

図 2.7

ダウンロードのみ ページ

 

表示内容を確認し,[ダウンロード]ボタンをクリックします。

(6)

ダウンロードの進行状況を確認します。

ダウンロードを行い,アップデート実行中 ダイアログにプログレスバーによる進行状況表示が行われます。

各ツールのダウンロード状況は,[アップデートの状態]エリアに表示されます。

図 2.8

アップデート実行中 ダイアログ

備考

ダウンロードしたアップデート項目をあとからインストールする方法については,「2.5 アップデートの履歴を表示する」を参照してください。

(7)

ダウンロードとインストールの結果を表示します。

アップデートに関する一連の操作が終了すると,アップデート完了 ページに実行結果が表示されます。

図 2.9

アップデート完了 ページ

 

メニュー・エリアで[終了]をクリックし,アップデートを完了します。

備考 1.

アップデート対象のタイトルの先頭には,以下のアイコンが表示されます。

 

アップデート対象のダウンロードを行いました。

 

アップデート対象のインストールを行いました。

備考 2.

ダウンロード,またはインストールの結果は,下記のアイコンで表示されます。

 

成功したアップデートの数,アップデート対象のタイトルを表示します。

 

中断したアップデートの数,アップデート対象のタイトルとメッセージを表示します。

 

失敗したアップデートの数,アップデート対象のタイトルとメッセージを表示します。