2.10.1  プロジェクト・ファイルを別名で保存する
 
プロジェクト・ファイルを別名で保存することができます。
[ファイル]メニュー,または[プロジェクト]メニュー→[名前を付けてプロジェクトを保存...]を選択すると,名前を付けてプロジェクトを保存 ダイアログがオープンします。
| 
図 2.98 | 名前を付けてプロジェクトを保存 ダイアログ | 
 
ダイアログ上で,保存先フォルダと別のプロジェクト・ファイル名(*.mtpj)を指定してください。指定したフォルダとファイル名でプロジェクト・ファイルを保存します。
| 
注意 1. | プロジェクトに登録しているファイルは,元のプロジェクト同一のものになります(プロジェクトに登録しているファイルはコピーされません)。 | 
| 
注意 2. | 同一フォルダに,同じファイル名(拡張子を除いたファイル名)のプロジェクト・ファイルとサブプロジェクト・ファイルが存在している場合,プロジェクト・ファイルが正しく保存されません。メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトの名前を変更してください。
 | 
| 
備考 1. | 元のプロジェクト・ファイルと別名で保存したプロジェクト・ファイルをそれぞれ変更した場合,お互いの内容も変わってしまいます。 | 
| 
備考 2. | 保存するサブプロジェクト・ファイルは,別名で保存するプロジェクト・ファイルと同一フォルダに,“新しいプロジェクト名_n”(n:1,2,…)という名前のフォルダを作成し,1つのフォルダに1サブプロジェクトずつ保存します。 |