CS+をインストール後,初めて起動する場合は,Windowsの[スタート]メニューから[すべてのアプリ]→[Renesas Electronics CS+]→[CS+ for CC (RL78,RX,RH850)]を選択します。
| Windows 10の場合は,Windowsの[スタート]メニューから[Renesas Electronics CS+]→[CS+ for CC (RL78,RX,RH850)]を選択してください。 | 
CS+を起動すると,以下のメイン・ウインドウが表示されます。
 
2回目以降は,ラピッド・スタート(「2.12.1 ラピッド・スタートを使用する」参照)が有効であれば,タスクトレイのアイコンから起動することも可能です。
CS+ for CCは,同時に複数起動が可能です。ただし,設定情報(パネルレイアウトやメニューのカスタマイズ)は共通となっていますので,最後に終了したCS+ for CCの設定情報を保持します。
CS+ for CCとCS+ for CA,CXのプロジェクト・ファイルの拡張子は共通です。プロジェクト・ファイルをダブルクリックした場合は,内容を判断し適切な製品を起動し読み込みます。また,CS+ for CCを起動後CS+ for CA,CXのプロジェクトを開こうとした場合には,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。
 
CS+ for CCを終了しCS+ for CA,CXを起動して読み込む場合は[はい],そのままCS+ for CCで読み込む場合は[いいえ],読み込みを中止する場合は[キャンセル]をクリックしてください。[いいえ]をクリックした場合,CS+ for CCで読み込みますがビルドやデバッグはできません。
| ビルド・ツール,デバッグ・ツール,エディタ パネル以外のプラグインは,デフォルトでは無効となっています(無効となっているプラグインは出力 パネルに表示されます)。 | 
| プロジェクトと本製品をパックして保存する機能の利用などを行い同製品のCS+が複数ある環境で,プロジェクト・ファイル(*.mtpjファイル)のコンテキスト・メニューによりCS+を起動した場合に,指定した以外のCS+が起動することがあります。その場合は起動したいCS+を起動してからプロジェクトを読み込んでください。 |