Everything
2.1 ライセンス・マネージャをインストールする

CS+,または言語ツール単体パッケージのインストーラに同梱されているライセンス・マネージャをインストールします。

 

CS+統合インストーラ(ファイル名:CSPlus_CC_Package_VXXXXX.EXE,または CSPlus_CACX_Package_VXXXXX.EXE)またはライセンス・マネージャ単体インストーラ(ファイル名:RenesasLicenseManager__VXXXXX.exe)を実行します。

 

注意

ライセンス・マネージャのインストールを行う場合,管理者権限が必要となります。