Everything
2.7 ノードロック・ライセンスを削除する

ライセンス・マネージャ ウインドウのライセンス・エリアに表示されているリストから,削除したいノードロック・ライセンスを選択し,[ライセンスを削除]ボタンをクリックすることにより,ライセンスの削除が行われます。

図 2.8

ライセンス・マネージャ ウインドウ

 

注意

アップグレード(バージョン)版ノードロック・ライセンス(permanent) が登録されているときは,アップグレード元となるノードロック・ライセンス(permanent)は削除できません。先にアップグレード(バージョン)版を削除してください。