ライセンス・マネージャは,ルネサス エレクトロニクス製開発環境で使用するノードロック・ライセンスおよびフローティング・ライセンスを管理する機能を提供します。
ノードロック・ライセンスとは,ソフトウェアのライセンスをクライアントのライセンス・マネージャで管理し,ライセンス・キーを登録したクライアントで,コンパイラのリンク可能なコード・サイズ制限を解除するなど,ライセンスに対応した機能を使用することができるライセンス方式です。
フローティング・ライセンスとは,複数人が使用するソフトウェアのライセンスを1台のコンピュータ(サーバ)で管理し,ネットワークに接続されたどのコンピュータ(クライアント)のユーザも,ライセンス数の範囲内でソフトウェアを使用することができるライセンス方式です。フローティング・ライセンスの場合、ユーザごとにライセンスを取得可能です。
フローティング・ライセンスは,ネットワーク上のサーバに接続された状態でなければ使用できません。
ネットワーク環境から切断された状態でライセンスを使用するために,一定期間ライセンスを占有する仕組みがオフライン使用モードです。
ノードロック・ライセンスおよびフローティング・ライセンスには,使用期限のないpermanentライセンスと,1 年間の使用期限が設定されたannualライセンスがあります。使用期限を過ぎたannualライセンスではライセンス対象の開発ツールは使用できません。