Everything

.dshw


2バイトの領域を,指定した値を右に1ビット・シフトした値で初期化します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
[ラベル:]
.dshw
式[, ... ]
[; コメント]

[機能]

-

2バイトの領域を,指定した値を右に1ビット・シフトした値で初期化します。

[詳細説明]

-

式の値を右に1ビット・シフトした値を2バイトデータとして確保します。

-

.dshw疑似命令はセクションの再配置属性に“BSS”が付く場合には記述できないものとし,エラーを出力します。

-

オペランドの式には絶対式が記述可能です。

-

式の値は,右に1ビット・シフトした値が0x0~0xFFFFの範囲でなければなりません。それ以外の場合は,下位2バイト分のデータを確保します。

-

式は,カンマで区切ることにより,1行の範囲ならばいくつでも指定できます。

-

オペランドに文字列定数を記述することはできません。