2バイトの領域を,指定した値を右に1ビット・シフトした値で初期化します。
[指定形式]
シンボル欄
|
ニモニック欄
|
オペランド欄
|
コメント欄
|
[ラベル:]
|
.dshw
|
式[, ... ]
|
[; コメント]
|
[機能]
- | 2バイトの領域を,指定した値を右に1ビット・シフトした値で初期化します。 |
[詳細説明]
- | 式の値を右に1ビット・シフトした値を2バイトデータとして確保します。 |
- | .dshw疑似命令はセクションの再配置属性に“BSS”が付く場合には記述できないものとし,エラーを出力します。 |
- | 式の値は,右に1ビット・シフトした値が0x0~0xFFFFの範囲でなければなりません。それ以外の場合は,下位2バイト分のデータを確保します。 |
- | 式は,カンマで区切ることにより,1行の範囲ならばいくつでも指定できます。 |
- | オペランドに文字列定数を記述することはできません。 |