Everything
 

-dbl_size


<コンパイル・オプション / マイコンオプション>

[指定形式]

-dbl_size={4 | 8}

 

-

省略時解釈

dpfpuを指定した場合、dbl_size=8です。それ以外の場合、dbl_size=4です。

[詳細説明]

-

double型およびlong double型をどのように扱うかを制御します。
dbl_size=4を指定した場合、単精度浮動小数点型として扱います。
dbl_size=8を指定した場合、倍精度浮動小数点型として扱います。

[備考]

-

dbl_size=4を選択した場合、標準関数のうちmathf.hとmath.hとで同じ仕様の関数(例: sqrtfとsqrtなど)を一体化して標準ライブラリが構築されます。このためdbl_size=4選択時は、例えばmathf.hヘッダの関数であるsqrtfを呼び出すところを、RXのシミュレータやエミュレータでトレース(ステップ実行)すると、sqrtfではなく同じ仕様を持つmath.hヘッダの関数sqrtが呼び出されたように見えることがあります。