Everything
 

-patch


<コンパイル・オプション / マイコンオプション>

[指定形式]

-patch ={rx610 }

[詳細説明]

-

CPUタイプ特有の仕様に適応してコンパイルします。

-

-patch=rx610を指定すると、RX610グループでサポートされていないMVTIPL命令を生成コードに使用しません。また、組み込み関数set_iplの引数に0から7までの値のみ指定できます。

-

-patch=rx610を指定しない場合、組み込み関数set_iplの呼び出しに対してMVTIPL命令を生成します。また、set_iplの引数に0から15までの値を指定できます。