Everything
 

-show


<アセンブル・オプション / リストオプション>

[指定形式]

-show=<sub>[,…]
       <sub> : { conditionals | definitions | expansions }

 

[詳細説明]

-

アセンブラが出力するリスト内容の設定を行います。各指定をした場合に出力される内容は以下の通りです。

表 2.12

showオプション指定一覧

出力種別

内容

conditionals

条件アセンブルで条件が偽となった行もアセンブルリストファイルに出力します。

definitions

.DEFINEで置き換える以前の情報でアセンブルリストファイルに出力します。

expansions

マクロ記述展開行をアセンブルリストファイルに出力します。