-show
<アセンブル・オプション / リストオプション>
[指定形式]
-show=<sub>[,…]
<sub> : { conditionals | definitions | expansions }
[詳細説明]
-
アセンブラが出力するリスト内容の設定を行います。各指定をした場合に出力される内容は以下の通りです。
表 2.12
showオプション指定一覧
出力種別
内容
conditionals
条件アセンブルで条件が偽となった行もアセンブルリストファイルに出力します。
definitions
.DEFINEで置き換える以前の情報でアセンブルリストファイルに出力します。
expansions
マクロ記述展開行をアセンブルリストファイルに出力します。