Everything
 

デバッグ対象の選択 ダイアログ


デバッグ対象の設定を行います。

図 A.22

デバッグ対象の選択 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロパティ パネルの[接続用設定]タブにおいて,[マルチコア]カテゴリ内[デバッグ対象]プロパティを選択することにより表示される[...]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

デバッグ対象一覧エリア

デバッグ対象の一覧を表示します。

チェック・ボックスを選択すると,選択したコアについてデバッグ対象として扱います。

デフォルトはすべて選択状態です。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

デバッグ対象の設定を終了し,このダイアログをクローズします。

キャンセル

デバッグ対象の変更を破棄し,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。