疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E2】【E2 Lite】【E20】に登録するブレークポイントを設定します。
疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E2】【E2 Lite】【E20】において,ツールバーの[ブレークポイント設定...]ボタンをクリック |
ブレークポイントのアドレス式を直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストにより入力履歴項目(最大履歴個数:10個)を選択します。
|
このダイアログで設定したブレークポイントを疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E2】【E2 Lite】【E20】の[ブレークポイント一覧]に登録します。 |
|