プログラム中の変数情報(変数名/ファイル名/属性/リード回数/ライト回数/データ・カバレッジ率など)を表示します。
メイン・ウインドウのツールバーの
ボタンをクリックすることにより,現在表示可能な(「1.1.2解析情報の種別」参照)最新の変数情報が変数一覧 パネルに表示されます。
ただし,解析対象外に指定されているファイル内の変数情報は表示されません(「1.1.1解析対象」参照)。
なお,表示される変数情報の各項目についての詳細は,変数一覧 パネルを参照してください。

【E20【RX】】 |
【CC-RX】 |
プログラムの実行が停止するごとに表示内容が更新されます(デフォルト)。 |
プログラムの実行により値が変化した情報は強調表示されます(強調表示の際の文字色/背景色は,オプション ダイアログにおける[全般 - フォントと色]カテゴリの設定に依存)。強調表示は,ツールバーの |
アクティブ・プロジェクト以外で定義され,かつアクティブ・プロジェクトから一度も参照されていない変数は,変数一覧 パネルでその情報が表示されません。この場合の変数情報の表示方法については,「2.12情報ファイルをインポート/エクスポートする」を参照してください。 |