A/D変換結果(24ビット)の平均値を読み出します。
備考 本 API 関数によるA/D変換結果(24ビット)の読み出しは、ΔΣA/D変換終了割り込みINTDSADの発生からΔΣA/D変換結果レジスタnの最大保留時間内に行う必要があります。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
void R_DSADC_Channeln_Get_Result ( uint32_t * const buffer );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
| 
       I/O  | 
    
       引数  | 
    
       説明  | 
| 
       O  | 
    
       uint32_t * const buffer;  | 
    
       読み出したA/D変換結果を格納する領域へのポインタ  | 
[戻り値]
なし